Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Rad vypínačov a zásuviek: povrchové, vodeodolné a vyhradenej aplikácie

Povrchové zásuvky pre priemyselné a komerčné zariadenia, bytovú výstavbu a domácnosť. Nástenné vodeodolné zásuvky radu Mureva sa vyznačujú vysokou úrovňou ochrany IP 55 a vysokou mechanickou pevnosťou IK07. Vďaka tomu je použitie povrchových vypínačov a zásuviek tohto radu ideálne pre vonkajšie priestory, bazény, umývačky automobilov a potravinársky priemysel. Zásuvky Cedar Plus je vhodné inštalovať na stenu v miestach, kde môžu byť vystavené škodlivým účinkom vlhkosti alebo prachu. Preto je nástenná zásuvka Cedar Plus ideálna pre kúpeľne, kuchyne a garáže. V ponuke nájdete aj nezničiteľný rad zásuviek Merten Anti-Vandalism.