Vďaka prepojeným produktom, riadeniu dátových prenosov a aplikáciám, analýzam a službám umožňuje architektúra EcoStruxure Plant škálovateľné navrhovanie a prevádzku prepojených systémov s prvotriednou kybernetickou bezpečnosťou zabudovanou v každej vrstve, vďaka čomu možno bezpečne a merateľne zlepšovať prevádzkovú ziskovosť.
Nepretržitá automatizácia procesov so systémom EcoStruxure™ Foxboro DCS

EcoStruxure Foxboro DCS je inovatívny rad vysoko dostupných komponentov riadenia odolných voči chybám, ktorý konsoliduje kritické informácie a zvyšuje možnosti personálu na zabezpečenie bezchybnej a nepretržitej prevádzky závodu. Súčasťou systému Foxboro DCS je: riadiaca sieť a rozhrania, cloudové inžinierske nástroje a virtualizačné technológie, pracovné stanice a servery, ovládače a vstupno-výstupné rozhrania, pokročilé funkcie a rozšírené ľudské prvky rozhrania človek – stroj (HMI) a riadenie aktív.
Diskrétna automatizácia s ovládačom Modicon M580

Modicon M580 je viac než len obyčajný ovládač PAC – je to skutočne prvý elektronický ovládač PAC na svete, ktorý má priamo vo svojom jadre zabudovanú technológiu ethernet, ktorá vám pomôže maximalizovať celkové náklady na vlastníctvo a rýchlejšie reagovať na požiadavky na informácie v chránenom a kyberneticky bezpečnom prostredí. Ochráňte svoje investície pomocou bezproblémovej postupnej modernizácie existujúcich systémov Modicon Quantum a Premium I/O so softvérom EcoStruxure Control Expert.
Hybridná automatizácia procesov so systémom EcoStruxure™ Hybrid DCS

EcoStruxure Hybrid DCS využíva silu priemyselného internetu vecí (IIoT), vďaka ktorému prenesie váš závod do budúcnosti. Je to jednoduchý automatizačný systém, ktorý slúži na projektovanie, prevádzku a údržbu celej vašej infraštruktúry pre udržateľný, produktívny a trhovo agilný závod. Súčasťou systému Hybrid DCS je: inžinierske prostredie, operačný systém pre kompletný obraz výrobného procesu, priemyselná pracovná stanica, automatizačný systém pre kompletné riešenie zo snímačov, elektrických zariadení a riadenia podnikových informačných systémov a jednoduché rozhranie s prevádzkovými a energetickými zariadeniami.
Diaľková automatizácia – SCADA a telemetria

Maximalizujte ťažbu a zároveň zlepšite bezpečnosť na pracovisku a znížte celkové náklady na vlastníctvo vďaka kompletnému riešeniu od bezdrôtového vybavenia, inteligentných jednotiek RTU, zabudovaných aplikácií až po dopytovanie a ukladanie vzdialených prevádzkových a meracích údajov. Prenos údajov z vašich vzdialených zdrojov musí byť bezpečný a spoľahlivý. Zjednodušte si rozhodovanie a umožnite jednoduché nasadenie a konfiguráciu so škálovateľnou a flexibilnou architektúrou. Ťažba – správa miesta vrtu, automatizácia v mieste vrtu, riadenie hlbinných čerpadiel, meranie plynu a kvapaliny, softvér SCADA. Potrubie – správa terminálov a softvér SCADA.
Bezpečnostné riešenia procesov

Keď je bezpečnosť a ziskovosť kľúčová pre úspech vášho podnikania, môžete sa spoľahnúť na bezpečnostné systémy EcoStruxure Triconex. Naše bezpečnostné riešenia s vysokou integritou, ktoré sú uznávané ako najspoľahlivejšie bezpečnostné systémy na trhu, sú bezpečnou zárukou merateľných zlepšení prevádzkovej ziskovosti. Bezpečnostné systémy EcoStruxure Triconex zaisťujú bezpečnosť pre život a poskytujú vyššiu ochranu ľudí, výroby a ziskov počas celej životnosti zariadenia.
Služby v oblasti priemyselnej automatizácie

Maximalizujte infraštruktúru svojho podniku, aby ste tak dokázali čeliť čoraz prísnejším požiadavkám na produktivitu, bezpečnosť, dostupnosť zariadenia a optimalizáciu výkonu.
Riešenia na riadenie turbotechniky

Celková bezpečnosť výroby a závodu sú veľmi závislé od výkonnosti turbotechniky, zatiaľ čo poruchy a neplánované výpadky si môžu vyberať veľkú daň v podobe strát výroby a opráv. Jednoduchá modernizácia a prispôsobenie riadenia turbín môže často obnoviť produkciu, výkonnosť a ziskovosť. Naše riešenia na riadenie turbotechniky vrátane riešení pre turbíny, generátory, kompresory a pohony, ako aj možnosti mechanickej modernizácie a rozsiahly súbor služieb nám umožňujú poskytovať našim zákazníkom plnú hodnotu. Dodávame riešenia na riadenie turbotechniky pre tieto oblasti: Ropa a zemný plyn, energetika, mechanické modernizácie (modernizácie riadenia turbotechniky), služby v oblasti riadenia turbotechniky.