แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
What does the S2 designate for part number 8536SBO2S2?
Issue:
Identifying options on a NEMA starter

Product Line:
NEMA Contactors and Starters

Environment:
North American Products

Cause:
Identifying options on a NEMA starter

Resolution:
This is a special 3 phase starter used inside the Class 8941 duplex controller.  This is not for standalone use, for replacement purpose only.