What is the line dip ride through time for the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
What is the line dip ride through time for the ATV61 and ATV71 drives?

Product Line:
Altivar 61 and Altivar 71

Environment:
All

Cause:
Need to know how long the drive will 'ride through' a dip in line power

Resolution:

Maximum running time (without fault) at Under Voltage with Nominal Torque is:

1. 1000 msec. with a voltage 70% of nominal voltage
2. 500msec. with a voltage 40% of nominal voltage

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: