{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Is there a clear cover for a 22mm E-stop mushroom button?
Issue:
Cover for XB4 / XB5 emergency stop push button

Product Line:
22mm Push Button

Environment:
XB4/XB5 Harmony 22mm Push Buttons

Cause:
Application is calling for a clear plastic protector to cover operator.

Resolution:
Covers are not available. We do not provide anything that will hinder access to an E-stop or Emergency operator.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: