ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the ampere setting range on the solid state overload relay in a 8940SSC2007?
Issue:
Ampere setting range on the solid state overload relay in the 8940SSC2007
Product Line:
NEMA Contactors and Starters
Environment:
Class 8940 Type SS Pump Panels
Resolution:
The overload is rated 9-27A.
Ampere setting range on the solid state overload relay in the 8940SSC2007
Product Line:
NEMA Contactors and Starters
Environment:
Class 8940 Type SS Pump Panels
Resolution:
The overload is rated 9-27A.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: