การตั้งค่าเริ่มต้นก่อนใช้งานเพาเวอร์มิเตอร์เพื่อให้วัดค่าได้ไม่ผิดเพี้ยน เช่น PM500, PM700 และ PM800 ต้องตั้งค่าอะไรบ้าง
ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องตั้งค่าทุกครั้งที่ติดตั้งเพาเวอร์มิเตอร์ลงไปใหม่ คือ ตั้งค่า สัดส่วนหม้อแปลงกระแส (CT) และหม้อแปลงแรงดัน (PT) (ถ้ามี) ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังนี้
1) Press ลูกศรชี้ทางขวามือจนกระทั่งขึ้นว่า "METER"
2) กด "METER".
3) กด "CT".
4) Enter the "PRIM CT" (primary CT) number: 1 to 32762.
5) กด "OK".
6) Enter the "SECON. CT" (secondary CT) number: 1 or 5.
7) กด "OK"
8) กดลูกศรย้อนกลับเพื่อกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่า SETUP MODE screen.
1) Press ลูกศรชี้ทางขวามือจนกระทั่งขึ้นว่า "METER"
2) กด "METER".
3) กด "CT".
4) Enter the "PRIM CT" (primary CT) number: 1 to 32762.
5) กด "OK".
6) Enter the "SECON. CT" (secondary CT) number: 1 or 5.
7) กด "OK"
8) กดลูกศรย้อนกลับเพื่อกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่า SETUP MODE screen.
เผยแพร่สำหรับ: ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand




ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่
โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ติดต่อฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ
สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย
ศูนย์ความช่วยเหลือ
ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว