ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

อุปกรณ์แปลงบัสบาร์จาก 3 เฟส เป็น 1 เฟส (Busbar converter) QO3-CON1PH สามารถใช้กับ Square D Load Center รุ่น 250A ได้หรือไม่

วันที่เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2013

ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจาก อุปกรณ์แปลงบัสบาร์ QO3-CON1PH ผลิตมาเพื่อใช้กับ Square D Load Center รุ่น 100A เท่านั้น

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ