ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

Can customer use RE7MY13BU to control star - delta starter motor. 

วันที่เผยแพร่: 28 กรกฎาคม 2016

You can use this RE7MY13BU for the Star Delta system, there is already a function (Qg) declared for the star delta timing for this relay. Kindly find the attached datasheet for more details. 


ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ