วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

Construction Diagram of SEPAM CCA783 Configuration Cable

Issue
Need pin out of the CCA783 cable that is used for front face connection for SEPAM relay with PS2 connections.

Product Line
SEPAM 20, 40, 50, 80

Environment
Sepam Communication

Resolution



ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
Construction_Diagram_of_Sepam_CCA783_configuration_cable.ppt [59 KB]