{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
How to interface the Sepam 1000+ and the PTC probes ?


Since the Sepam 1000+ devices do not support PTC probes directly, it is necessary to use a converter which emits digital outputs for annunciation/tripping.

This digital data is then connected to Sepam digital inputs for tripping, via the internal logic control.

We have tested some converters from the Télémécanique trend mark and advise the following reference LT3-SA in 24-230 VAC/DC so universal power supply as Sepam 1000+, or as well in the same voltage level but with latching and test button (higher number of output contacts available) the reference LT3-SM.

Re-published to revised security level: 17 June 2008 by DRM

Applies To: Sepam 1000+ (Sepam Series 20 and Sepam Series 40)

Public

All content © 1992-2008 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL166614 V2.0, Originally authored by LaVI on 06/20/2008, Last Edited by DaMi on 06/20/2008
Related ranges: Sepam series 20, Sepam series 40

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: