{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can Modbus RTU be transmitted over a modem connection?

Answer: No, since Modbus RTU is sensitive to inconsistent time delays between characters. A suggested workaround is converting the communications to Modbus ASCII for the modem part of the communications connection. See the attached document for more details.
1185.ppt

Originally article#1185

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand