{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is a dataset in SFT850?

A dataset is a collection of Data Attributes (DAs) grouped together to increase communication efficiency. They are used for reports and Goose messaging. By default there are 2 datasets predefined in the ICD file:
1. StDs dataset includes all status indications provided by all the protection logical nodes present in the Sepam, the switchgear logical nodes, the sensor and monitoring logical nodes and the physical device itself.
2. MxDs dataset includes all measurements values provided by all the measurement logical nodes present in the Sepam

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand