{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What are the dominate classes of Transfomer cooling?

There are four dominate classes of transformer cooling:
Class Definition
1. ONAN Oil Natural - Air Natural
2. ONAF Oil Natural - Air Force
3. OFAF Oil Force - Air Force
4. OFOD Oil Force - Oil Directed

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand