วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

How to calculate the minimum and maximum slave position when using AFB FlyingShear ?

Goals and Symptoms

How to calculate the minimum and maximum slave position when using AFB FlyingShear ?

Causes and Fixes

There is a program example available which contains a function block for calculating this two values. See attachment or M&D TIP database "Programming Examples".

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
2010-07-14_GetMinMaxSlavePos_FS.zip [1.36 MB]
FlyingShear_GetMinMaxSlavePosition.ppt [83 KB]