{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What are the two types of displays that can be used with CM4000 and do they come with a cable to connect to the meter?

Issue
What are the two types of displays that can be used with CM4000 and do they come with a cable to connect to the meter?

Product Line
CM4250, CM4000T, CM4000

Cause
Customer wants to know the options for ordering the display for CM4000 series meter.

Resolution
The two options for display are shown below with their respective part number and description:

CMDLC: Liquid Crystal Display W/Bk. Ltg.- 4line x 20 character (Newer one)
CMDVF: Vacuum Fluorescent Display- 4 line x 20 character

Both the CMDLC and CMDVF includes a 12 foot communication cable (CAB12) that can connect to the CM4000 meter.


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: