{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the CT wake up percentage of the Enercept Meter?

Issue:
What is the minimum current that the Intercept Meter's CT's can accurately read.

Product:
Enercept Meters

Environment:
Current Measurement

Resolution:
The minimum amount of current the Enercept meter can accurately read is 10% of the max rated current of the CT that the Enercept Meter was purchased with. The CT's will pick up current below this rating, however accuracy will diminish the lower the current goes.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: