{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the minimum version of firmware required for the CM4000 series meters to enable the Waveshape Alarm?

Issue
Firmware version required to enable the Waveshape Alarm

Product Line
CM4000 Series meters

Environment
Enabling the Waveshape Alarm from CM4xxx series meters

Resolution
It is necessary to have CM4xxx series meter firmware version 12.43 or later to enable Waveshape Alarm.

The latest firmware release and procedure of upgrading firmware on a CM4xxx can be accessed from the following KB: FA237920

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: