{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Report Subscriptions do not allow email addresses to be added

If the Report Subscription configuration screen is open, but it will not allow the user to add email addresses to the distribution list, the issue might be rooted in Windows. In order for this functionality to work, Windows requires that a native email client be installed. In the most recent versions (Windows 7 and Windows Server 2008 R2), this default feature is called "Windows Live Mail" and is a part of the "Windows Live Essentials" download package from Microsoft's website.
Older versions of this software are called "Windows Mail" (from Vista) and "Outlook" (most previous versions of Windows).


Legacy KB System (APS) Data: RESL208371 V1.0, Originally authored by DaDu on 06/12/2012, Last Edited by DaDu on 06/12/2012
Related ranges: EEM 4.00

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: