{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
What is FACT (factory) protocol for ION 6200 or ION7650/7550 Meters?

Issue
What does FACt mean under protocols

Product Line
ION6200
ION7550
ION7650

Environment
Hardware protocols and specification

Resolution
Factory protocol is a terminal-like interface used at the factory for initial configuration and calibration during production. For most circumstances, this protocol should not be used once the meter is installed.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: