{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

What are the recommended CT part numbers for the EM3500 meters?

Issue
What are the recommended CT (current transducer) part numbers for the EM3500 meters?

Product line
EM3500 series meter

Environment
Current connection with EM3500 series meter

Resolution
Low-Voltage (0-1/3 V) Split Core current transducer part numbers are available as shown in table below:


Part Number Description
Image 1

NOTE: These CTs will only work with the EM35xx series; they will not work with EM35xxA. For CTs that will work with the EM35xxA refer to FA233732. The EM35xx will accept either 1/3 V or 1V secondaries.

Size details shown in table below. Image 2

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: