{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can Total Demand Distortion (TDD) be manually calculated?

Total Demand Distortion (TDD) can be calculated by the following two methods.
*Note you will need the Peak Demand Current.

1) If the per phase THD and Fundamental currents are known, the attached calculation can be used.

Image 1


2) If the per phase thd and true RMS currents are known, the attached calculation can be used.
Image 2

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: