แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
What could cause "..." to be displayed in diagrams tab of web applications, when Vista displays data consistently?

Issue
When viewing real time data in the Web Applications Diagrams, a numeric object displays "..." instead of the value.
The data will show up when the diagram is viewed in Vista.

Product Line

Power Monitoring Expert 7.2.x

Power Monitoring Expert 8.x

Power Monitoring Expert 9.0

Power Monitoring Expert 2020

Power Monitoring Expert 2021

Power Monitoring Expert 2022

Power Monitoring Expert 2023

Power Monitoring Expert 2024


Environment
Web Applications Diagrams
Vista

Cause #1:
This may be caused by the ION services attempting to poll information for devices that are no longer active in the system.

Cause #2:
The name of the diagram has special characters

Cause #3:
WebReach diagrams with four or fewer objects in them will not receive real-time updates

Resolution

For Cause #1:
To resolve this, disable the devices/sites that are no longer active in the system. Devices which are not communicating are still being polled and this extra stress could cause Webreach to not show real time information consistently.
Restart the "ION XML Subscription Service" and restart the  "ION XML Subscription Store Service".

For Cause #2:
Rename the custom diagram to a name without special characters.

For Cause #3:
To work around this cause, add at least two more objects to the diagram with different measurements selected.
This is no longer a problem in IE9, so updating your browser will correct this as well. (IE8 did not properly support jQuery which is what is used by Diagrams)

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
  • คู่มือผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ทดแทนและอะไหล่
  • ศูนย์ช่วยเหลือและการติดต่อ
  • ค้นหาสํานักงานของเรา
  • รับใบเสนอราคา
  • สถานที่จัดจำหน่าย
  • ชุมชน Schneider Electric
  • ร่วมงานกับเรา
  • ข้อมูลบริษัท
  • ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ
  • การช่วยการเข้าถึง
  • ห้องข่าว
  • นักลงทุน
  • EcoStruxure
  • ค้นหาตำแหน่งงาน
  • บล็อก
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้
  • ข้อกำหนดการใช้งาน
  • Change your cookie settings