{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the SCR Snubber part number for an ATV61HC16N4 thru ATV61HC63N4 or ATV71HC13N4 thru ATV71HC50N4 drives?

Issue:
What is the SCR snubber part number for an ATV61/71 drive?

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All serial numbers for ATV61 and ATV71

Cause:
Part number needed to order part.

Resolution:
VX4A1200 for Frame sizes 11 - 15
ATV61HC16N4 thru ATV61HC63N4 or ATV71HC13N4 thru ATV71HC50N4?

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: