{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
G3200: Why are the upperBound and lowerBound for Modbus registers not behaving as expected?

If RegisterType is m/M, then optional field for scaling and offset looks like

size:scale:[lowerBound:]upperBound;O:offset

The lowerBound and upperBound must be entered in hexadecimal format.

For more information on optional fields, refer to the PowerLogic G3200 Modbus-to-IEC 61850 Server User's Manual, PLSED309028EN.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand