ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

Is there any mounting plate available for replacement of TeSys LC1F115 or LC1F150 with LC1D115 or LC1D150 contactors.

วันที่เผยแพร่: 02 พฤศจิกายน 2020

Yes, the mounting plate available for replacement of TeSys LC1F115 or LC1F150 with LC1D115 or LC1D150 contactors.

The ordering code of this mounting plate is LA9D730.

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ