undefined [object Object]
{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
Where can you find the dimensions for the enclosed 22U soft starters?

Issue:
Enclosed 22U dimensions.

Product Line:
8639/8638 22U, 22T, 22F soft starters

Environment:
Enclosed ATS22

Cause:
Needs dimensions on the 125HP 480VAC with no reversing isolation

Resolution:
You can find the dimension in the enclosed ATS22 22U install manual document 30072-453-26.

If this article does not answer your question, check out our FAQ database that has answers to more commonly asked questions:

Frequently Asked Questions - Schneider Electric (se.com)

If this FAQ did not solve your issue, you can call us at 1-888-778-2733 Option 2 and then 4 or e-mail us at drive.products.support@se.com to create a case with our Technical Support Team.

If you are not located in North America, please contact your local Customer Care Center for assistance:

Support | Schneider Electric Global (se.com)

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: