{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

What type of overload comes with the GV2, GV3 and GV7 manual starter and protector?

Issue:
GV Manual Motor Starter and Overloads' class

Product Line:
GV type Tesys manual starters.

Environment:
Tesys manual starters

Cause:
Determination of overload type furnished with the Tesys GV manual motor starters.

Resolution:
The overloads supplied with the GV2, GV3, and GV7 manual starters are Class 10, ambient compensated bimetallic.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: