undefined undefined
{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
What is the part number for the Modbus Interface Module (IFM)
Issue
Part number for the Modbus Interface Module (IFM) to communicate with Compact NSX breakers

Product Line
Powerpact H, J & L breakers with Advanced Trip Units

Environment
Schneider Electric Catalog Number

Cause
Customers can not order the module without the part number

Resolution
The IFM catalog number is LV434000.  Previously the catalog number for the IFM was STRV00210 in North America or TRV00210 in the rest of the world.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: