{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Are there any drive configuration settings required when installing a load reactor?

Issue:
What are the programming requirements when installing a load reactor, a motor choke, or output filter?


Product Line:
All Drives


Environment:
All

Cause:
Installation


Resolution:
No, there are no drive settings that have to be changed when using a load reactor.

It would be best to verify with manufacturer of the reactor if they have any limitations on the Switching Frequency or Carrier Frequency, but no changes are required for the drive.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: