undefined [object Object]
{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
LMC058 in CanMotion Mode, the scaling factor can’t be set freely
Scaling factor = iRatioTechUnitsNum [IEC/rev] / dwRatioTechUnitsDenom [Increments/rev
dwRatioTechUnitsDenom : DWORD → 0·······4294967295
iRatioTechUnitsNum :  INT → -32768·······32767

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
ScalingFactor_1.pdf [330.47 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: