{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How are date and time shown in Power Monitoring Expert (PME) trends?
Issue
In the trending graphs, sometimes the time is displayed with no date and sometimes it is displayed with both the date and the time.

Product Line
Power Monitoring Expert 8.x
Power Monitoring Expert 9.0
Power Monitoring Expert 2020
Power Monitoring Expert 2021
Power Monitoring Expert 2022
Power Monitoring Expert 2023

Environment
Web Applications "Trending"

Cause
Customers might want to see the date and time in the trending graphs, or just the time.

Resolution
Date and time are shown for trending when 6 hours or longer is selected. For 3 hours or less, only the time is displayed with no date.

Example: Three Hours Trend
Three Hour Trend Example



ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: