{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
PowerSCADA Expert (PSE) ION Protocol Help File
Issue:
Setting up/Troubleshooting an ION protocol device in PowerSCADA Expert (PSE).

Product Line:
PowerSCADA Expert 7.30
PowerSCADA Expert 7.40
PowerSCADA Expert 8.0

Environment:
PSE projects with ION protocol devices.

Cause:
Since the ION protocol is newly supported by PSE, it is useful to have a help document that describes how the ION devices communicate and how their tags are addressed.

Resolution:
Attached is the help file for the ION Driver. Some of the key topics that this help file covers are: Configuring Variable Tags, Supported Data Types, .ini Parameters, and Ethergate connections.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
ION.zip [1.55 MB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: