How can the form requirements of BS EN 61439-2 can be achieved in BlokSeT/Okken if customer specifies Type 6 or Type 7?
Some of the forms for BlokSeT and Okken are meeting the requirement of BS EN 61439, but it requires certain modification. For details, pls find attached document. In case of any query, please contact technical support.
เผยแพร่สำหรับ: ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand


ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่
โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ติดต่อฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ
สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย
ศูนย์ความช่วยเหลือ
ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว