{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
Error: "Request ExecuteCipher fail at function call;ConfigureCipher" during Powerlogic Scada installation
Issue
Customer gets an error during the installation that reads Request ExecuteCipher fail at function call;ConfigureCipher"



Product Line
Powerlogic Scada 7.40

Cause
Powerlogic Scada was installed in the machine preciously and the uninstall did not get rid of all the registry files. This could be either the same version, or an older version.

Resolution
Download the attachment and run the .bat file on server where Powerlogic Scada needs to be installed. Try to install the software again after running the .bat File

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
UninstallPSE_7.40.bat [1.79 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: