{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
What is the address of the com scanner input/output tables on the ATV630 Process Drive?
Issue:
Com scanner address input/output tables on ATV630

Product Line:
Altivar Process drive.

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Information not available in current literature.

Resolution:
Com scan IN value 1:     12741 dec
Com scan IN value 8:     12748 dec
Com scan OUT value 1:     12761 dec
Com scan OUT value 8:     12768 dec

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: