วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

What is the reason for SoMachine V3.1 installation error message: "unable to find pinapp.bat file"?

SoMachine, Unity and SoMove use partially the same DTMs.
  • In this customer case, this error message appears as SoMove V2.1 was previously installed
As Work-around
  1. Uninstall all programs which use the same DTMs with SoMachine (ex. SoMove)
  2. Install SoMachine V3.1 (with all Patches/Add-ONs in the correct order)
  3. If needed, install SoMachine V4.1
  4. Install SoMove
Status
  • No plan to solve this incompatibility, work-around must be used.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว