{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to work with the individual objects inside a Grouped Object?
Issue:
Modfiying a grouped object is very tedious if we have to ungroup it first, make the changes to the individual objects and then regroup.

Product Line:
Vijeo Designer (all versions)

Resolution:
In Vijeo Designer, you don't need to ungroup Grouped Objects in order to modify them. To work with the individual objects of a grouped object, you can make use of the Graphics List tab of the Feedback Zone Window. In this Graphics List tab, you can expand each grouped object to show its sub-objects. Choose the exact object you wish you modify and change its settings as desired.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: