{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
Why is there no decimal precision in ION Setup?

Issue
ION Setup is showing no decimal precision for either the data recorders or the real time data
Output Register values in ION Setup
Product line
ION Setup

Cause
The regional formatting is set to an non-North American standard for decimal point ( a comma instead of a period) which causes the decimal points to incorrectly be dropped.
Custom Format settings
Resolution
Upgrade to ION setup V3.0.15233.1 or newer from the link below:
https://www.se.com/ww/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/​

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: