แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Where to reconfigure, in BLAT, the SMTP server parameter
Issue
BLAT is configured on server to send out email using the Launching Module in VIP. The SMTP server has changed and need to reconfigure in BLAT.

Product Line
SPM7.x
PME7.x
Power Monitoring Expert (PME 8.x)

Environment
Windows

Cause
BLAT is configured on server to send out emails using the Launching Module in VIP. The SMTP server has changed and need to reconfigure BLAT

Resolution
When BLAT was configured on the server the install command only stores the various parameters in the Windows Registry. To change or verify the SMTP settings navigate to Regedit ->HKEY_LOCAL_MACHINE ->SOFTWARE ->Wow6432Node ->Public Domain ->Blat. The configured parameters that BLAT uses can be found here.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: