{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What's the Com'X510 maximum memory expansion possible?

Article available in these languages: ไทย

Issue
User would like to know why only 3.7GB's of data is shown on the COM'X510 snapshot, as well as, is the memory expandable.

Product Line
COM'X 510

Environment
Energy Server, Ethernet Gateway

Resolution
The SD Card in the COM'X 510 is actually a 4GB SD Card.  This card is used to store the historical data logged in the COM'X 510.
Data is automatically overwritten after 25 months, so logging less doesn't get you more time.
The amount of storage is equal to...32 devices, 30 topics each at 15 minute intervals = 25 months of data.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: