{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the memory capacity for the EM4800 series onboard logs?
Issue:
A customer wants to know the maximum onboard memory capacity for one of the EM4800 series meters.

Product Line:
EM4800 series

Environment:
EM4800 series product line

Resolution:
The onboard logs for the EM4800 series are capable of holding up to 2.4 years worth of data when configured at a 1 hour logging interval or 219 days at 15 minute intervals.  The logging interval as well as the quantities to log can be configured through the EM4800 configuration utility.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: