{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Used Plastic Material Details in PM3200

1- Weights of plastic or other flammable materials (printed circuit boards)

Approximately 240 grams per meter


2- Plastic details (Yellow Card- number according to UL 94) / the UL94 Flammability classification

Enclosure material :  Lexan  505RU or Lexan 945, rated V0.
Panel cover(Lens) material : Lexan  923A , rated V2.
Attached UL yellow card for the plastics.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand