undefined [object Object]
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
Used Plastic Material Details in CT

1. Weights of plastic or other flammable materials (printed circuit boards)
Ans - The overall weight of plastic is 39.8 gram

2. Plastic details (Yellow Card- number according to UL 94) / the UL94 Flammability classification
Ans - Please find attached files for yellow card and datasheet of the plastic used in 16453 or METSECT5CC010

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
LEXAN 500R Yellow Card.pdf [175.4 KB]
LEXAN 500R Data Sheet.pdf [26.42 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: