ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

ทำอย่างไรเมื่อไม่สามารถเปิดเครื่อง Back-UPSได้

วันที่เผยแพร่: 02 พฤศจิกายน 2020

ขอให้ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. หาก Back-UPS ยังไม่เปิดเครื่อง
แก้ไขโดย กดปุ่ม เปิดเครื่อง

2. ถ้าเครื่อง Back-UPS ไม่ได้เชื่อมต่อกับ ไฟฟ้าอาคาร , เต้าเสียบผนังไม่มีไฟฟ้าจากอาคาร หรือไฟฟ้าอาคารเกิดสภาวะไฟกระชากหรือแรงดันไฟเกิน 
แก้ไขโดย ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟกับเต้าเสียบผนังอย่างเหมาะสม และเต้าเสียบผนังมีไฟฟ้าจากอาคารหากทำได้ ให้ตรวจสอบว่าได้เปิดสวิตช์ของเต้าเสียบผนัง

3. เครื่อง UPS ไม่ได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่
แก้ไขโดย ให้เชื่อมต่อแบตเตอรี่ ตามคู่มือที่ท่านได้รับไปพร้อมเครื่อง UPS

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ