{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Are there any image libraries that can be used in Vijeo Designer?
Issue:
Looking for graphics to use with Vijeo Designer

Product Line:
Vijeo Designer (all versions)

Resolution:
The libraries that are currently found in the toolchest are what we supply as examples of pictures/images. They can be found under the "Image Library" folder and "Schneider Electric Image Library" Folder in Vijeo Designer's toolchest. You could actually import your own images, if you like, into the application or into the toolchest for reuse. The file type should be one of .bmp, .emf, .png, .jpg, or .jpeg. For best results, png vector images are recommended as they are able to resize nicely.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: