{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
Error 127 in ION7650 event log
Issue
There is error code 127 in ION7650/7550 event log.

Product Line
ION7650
ION7550

Environment
Event log

Resolution
Error 127 is logged when the ION meter needs to recreate file space for a data recorder.

The 127 error is logged when there is NO data file present. The ION meter creates the file space for a data recorder and puts a message in the event log telling the user the file was created.

This is an informational message stating the meter corrected a missing file. This message is usually observed after a framework paste has occurred.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: