MVS Microprocessor based ET6G ควรที่จะต้องมี external power supply ไหม?
ควรที่จะมีเพื่อเป็นการป้องกันเมื่อเกิดไฟดับจะทำให้สามารถยังทำงานได้ปกติและตรวจจับ Earth-fault protection อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
External 24 V DC power-supply module
The external power-supply module makes it possible to use the display (ETA and ETV trip systems) even if the circuit breaker is open or not supplied
(for the exact conditions of use, see the “electrical diagrams” part of this catalogue).