{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
What are the Sepam 40 & 80 firmware requirements for setting up the ACE850TP / ACE850FO
Issue
Want to be able to communicate over TCP/IP and was wondering if the old Sepam in the field has the ability.

Product Line
ACE850TP/ ACE850FO

Resolution
The Sepam 40 and Sepam 80 must have a minimum firmware shown in the below table.
ACE850 (TP/FO)Version OK
Sepam Series 40V7.00 or Greater
Sepam Series 80Base & Application V6.00 or Greater

Note: That the ACE850 cannot be used with the Sepam 20 series.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: