{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to change PME Web Apps login screen page background?
Issue
The customer would like to customize the login screen page to show a different logo/Screen.
login screen

login screen

Product line
Power Monitoring Expert 7.2.2
Power Monitoring Expert 8.x
Power Monitoring Expert 9.0
Power Monitoring Expert 2020
Power Monitoring Expert 2021
Power Monitoring Expert 2022
Power Monitoring Expert 2023

Environment
Web Application

Resolution
The login screen page's background is a jpg format image that can be found in the following locations:
For PME 7.2.2 and PME 8.x
PME installation directory\Power Monitoring Expert\Applications\SystemDataService\Content\Images\LoginScreen_Background.
For PME 9.0
PME installation directory\Power Monitoring Expert\Applications\SystemDataService\Content\Images\Background

For PME 2020 and up
PME installation directory\Power Monitoring Expert\Applications\ApplicationFramework\Authentication

To modify the image:
1-Take a backup of the existing LoginScreen_Background.jpg or Background.jpg based on the PME version.
2-Edit the existing image using image editing tools such as Paint as shown in the examples below:
3-You can also replace an image with the same name(LoginScreen_Background or Background).

login sceen

login screen

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: